Renesas Synergy™

FAQ 1011774 : 既に購入したコンパイラのノードロック・ライセンスキーは、フローティング・ライセンスの環境で使用できますか?

Q: 質問

既に購入したコンパイラのノードロック・ライセンスキーは、フローティング・ライセンスの環境で使用できますか?


A: 回答

使用できません。

また、ノードロック・ライセンスキーをフローティング・ライセンス用に変更することもできません。

 

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください