Renesas Synergy™

FAQ 1011771 : コード生成の「ポート」設定で "使用しない" という状態は何でしょうか?

Q: 質問

コード生成の「ポート」設定で "使用しない" という状態は何でしょうか?


A: 回答

コード生成の周辺機能で" 使用しない" 状態でコード生成を実行しても その周辺機能に関するソースコードは生成されません。

その場合の周辺レジスタ値はマイコンがリセットされた状態となります。

 

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
コード生成支援ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください