Renesas Synergy™

FAQ 103951 : 割り込み処理中に、割り込み要求が発生した場合、要求を保持するか?

割り込み要求ビット(IRビット)は、割り込み要求が発生したときに"1"になり、割り込みルーチンへ分岐したときに自動的に"0"になります。したがっ て、割り込みルーチンへ分岐後、同じ割り込み要求が発生した場合、IRビットは再度、"1"になり、割り込み要求が発生したことを保持します。
また、IRビットが"1"のとき、同じ割り込み要求が発生した場合は、IRビットは"1"のまま変化しません(2回分の割り込み要求があったことは記憶できません)。つまり、各要因に対して、1回分の割り込み要求を保持できます。

 

適用製品

R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
R32C/100
M32C/80
M16C/80
M16C/70
M16C/60
M16C/50
M16C/30
M16C/20
M16C/Tiny
M16C/10
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください