Renesas Synergy™

FAQ 107505 : PAD径の推奨値を教えてください。

マウントパッド設計推奨値は半導体パッケージ実装マニュアルに記載しております。
SH7619のボールピッチは0.8mmですから、半導体パッケージ実装マニュアルに記載しているように推奨PAD径は0.35mm~0.45mmとなります。
半導体パッケージ実装マニュアルは以下のURLをご参照ください。
https://www.renesas.com/ja-jp/doc/products/others/r50zz0003jj0700_package.pdf

適用製品

SH7619
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください