Renesas Synergy™

FAQ 1000342 : タイマパルスユニット(TPU)において、4つのTGRレジスタをもつチャネルでPWMモード1を用いて2種類のPWMを出力できますか?

TIOCA端子、TIOCC端子で2種類のPWM出力は可能です。ただし、出力周期はカウンタが共通のため同一になります。別々の周期でPWM出力したい場合は、他のチャネルをご使用ください。

 

 

適用製品

H8S ファミリ
H8SX ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください