Renesas Synergy™

FAQ 1005643 : IEEE1394のIDEブリッジを設計していますが、IEEE1394 LSIをリセットするのは、どのようなときですか。

基本的に、IEEE1394システムをリセットするのは、電源投入時だけです。
IEEE1394インタフェースを実装するブリッジ・アプリケーションの場合、各インタフェースの初期化は、非同期に行われます。
IEEE1394以外のインタフェースをリセットしたときでも、一般にIEEE1394 LSIのリセットは不要です。むしろ、IEEE1394 LSIをリセットすると、再初期化に要する時間だけ通信が分断されるので、好ましくありません。
なお、必要に応じて、FIFOのリセットなど、IEEE1394以外のインタフェースと授受するデータのクリアをすることがあります。このときでも、 IEEE1394 LSIのリセットは行わず、BUS_RESET等で、装置の初期化が行われたことを他のIEEE1394機器に通知するなどの処置をする場合があります。
これらの処置は、アプリケーションによって異なりますので、アプリケーションごとに最適なリセット処理が必要です。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください