Renesas Synergy™

FAQ 1000334 : タイマパルスユニット(TPU)の位相計数モードを4つ同時に使用する事は可能でしょうか?

はい、TPUを4チャネル使用して位相計数モードを4つ同時に使用可能です。
ただし、外部拡張モードおよびシングルチップモードの外部バス有効時(EXPE=1)では使用できません。

位相計数モードを4つ同時に使用する際はTCLKA~TCLKHの8つの外部クロック入力端子を使用します。

TCLKA 入力 外部クロックA 入力端子(チャネル1または5を位相計数モードにするときのA 相入力)
TCLKB 入力 外部クロックB 入力端子(チャネル1または5を位相計数モードにするときのB 相入力)
TCLKC 入力 外部クロックC 入力端子(チャネル2または4を位相計数モードにするときのA 相入力)
TCLKD 入力 外部クロックD 入力端子(チャネル2または4を位相計数モードにするときのB 相入力)
TCLKE 入力 外部クロックE 入力端子(チャネル7または11の位相計数モードにするときのA 相入力) ※
TCLKF 入力 外部クロックF 入力端子(チャネル7または11の位相計数モードにするときのB 相入力) ※
TCLKG 入力 外部クロックG 入力端子(チャネル8または10の位相計数モードにするときのA 相入力) ※
TCLKH 入力 外部クロックH 入力端子(チャネル8または10の位相計数モードにするときのB 相入力) ※

※  ポートJ(TCLKE~TCLKH)はシングルチップモードの外部バス無効時(EXPE=0)かつ、 PFCRD のPCJKE ビットを1 にセットした場合に使用可能となります。外部拡張モードおよびシングルチップモードの外部バス有効時(EXPE=1)の場合はアドレスバスになりますので ポートJ(TCLKE~TCLKH)で使用できません。

適用製品

H8SX/1668R, H8SX/1668M
H8SX/1665, H8SX/1665M
H8SX/1658R, H8SX/1658M
H8SX/1655, H8SX/1655M
H8SX/1648G, H8SX/1648H
H8SX/1648A, H8SX/1648L
H8SX/1645, H8SX/1645L
H8SX/1635, H8SX/1635L
H8SX/1638, H8SX/1638L
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください