Renesas Synergy™

FAQ 1009894 : SRAMをBYTEモードで使用する際の制御ピンの接続を教えて下さい。

BYTEモード(x8bit幅モード)でご使用頂く場合は、BYTE#=“L”,UB#=LB#=“L”として頂く必要があります。この場合、 WORDモード(x16bit幅モード)に比べメモリ空間が2倍となりますので、 アドレス信号を1本追加する必要があります。この追加されるアドレスピ ンはDQ15/A-1ピンとなります。また、使用しないDQ8~DQ14はオープン状態で問題ありません。VccやGNDに電位固定頂いても構いません。

 

 

適用製品

Asynchronous SRAM
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください