Renesas Synergy™

FAQ 1002607 : 注意が必要なのは、ポートへのビット操作ということですが、内蔵周辺のモード・レジスタなどでは問題ないですか。

はい、ビット操作でも問題はありません。
なお、内蔵周辺の動作中に、関連レジスタへの同じ値の書き込み可否を気にされることがあります。書き込み禁止(起動トリガになっているなど)が明記されて いなければ、動作モードなどを変更するわけではないので、特に問題にはなりません(ビット操作、バイト操作とも)。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください