Renesas Synergy™

FAQ 1002565 : IEBusコントローラが「簡易版」と表記されていますが、何が違うのですか?また、外付けデバイスが必要なのですか?

完全版の IEBusコントローラは、送受信バッファが 32バイト分あるのに対して、簡易版は 1バイト分だけです。
また外部には、送受信データ・ラインに差動ドライバが必要です(当社では製品化していません)。

適用製品

V850E2/Sx
V850E/Sx
V850ES/Sx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください