Renesas Synergy™

FAQ 105278 : 不定のIDコードを書き込んでしまった場合に、フラッシュ全体を消去し、IDコードを再設定できるツールはあるのか?

ありません。
シリアルプログラマで書き換えるためには、すでにマイコンに書き込まれているIDコードとプログラマで入力するIDコードが一致している必要があります。 最後に書き込んだプログラムのコードが不確定で、IDコードを特定できない場合、シリアルプログラマで書き換えることはできません。
しかし、ROMコードプロテクト機能を使用していない場合は、パラレルプログラマを使えば、IDコードに関係なく書き換えできます。

適用製品

M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L
M16C/56
M16C/5LD
M16C/56D
M16C/5M
M16C/57
M16C/30P
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
M16C/1N
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください