Renesas Synergy™

FAQ 104813 : 【PWM出力】 PWM出力を"H"レベルから始めることはできないのか。[2003/12/08]

PWM0機能許可ビットとPWM1機能許可ビットの両方が"0"のときに、少なくとも一方を"1"にしてPWMを許可すると、対応するPWM端子から一時的に"L"レベルが出力されてから、PWMは"H"から開始します。この"L"レベルの出力時間は次のとおりです。

○ カウントソース選択ビット="0"の場合
(n+1)/(2×f(XIN)) 秒 n=PWMプリスケーラ設定値
○ カウントソース選択ビット="1"の場合
(n+1)/f(XIN) 秒 n=PWMプリスケーラ設定値

(#103040)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください