Renesas Synergy™

FAQ 103614 : 動作温度範囲が-40℃~+85℃の製品はありますか?

Tinyシリーズには広温度範囲品(-40℃~+85℃)があります。販社特約店担当営業に御要求して頂ければ入手可能です。

その他、SH、H8マイコンでも広温度範囲に対応している製品があります。その他の製品についても営業にお問い合わせ下さい。

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36109
H8/36087
H8/36077, H8/36079
H8/36064
H8/36049
H8/36037, H8/36057
H8/36014, H8/36024
H8/3694
H8/3687
H8/3672
H8/3664
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください