Renesas Synergy™

FAQ 1004990 : 入力過電圧保護用のダイオード(ポート - GND、ポート - VDD間)は存在するのでしょうか?

ダイオードは存在します。
しかしながら、だからといって、過電圧を許しているわけではありません。
デバイスの使用に当たっては、規格(絶対最大定格)は厳守してください。
規格を満足しなかった場合一切の保証はございません。

適用製品

78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください