Renesas Synergy™

FAQ 1004052 : アナログスイッチのラッチアップ対策としてはどのような方法が有効ですか?

通常のCMOSロジックICと同じ考え方で取り扱って下さい。
例えば以下のような対策方法があります。

  • 制御ラインに直列に抵抗を挿入する
  • 電源―電源端子間に抵抗(100~数百Ω程度)を挿入する
  • 外部に保護ダイオードを設置する(端子―電源間)
  • 上記方法を組み合わせる
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください