Renesas Synergy™

FAQ 103542 : RTCだけに電源を供給し、RTC以外への電源を切断することは可能ですか?

SH7709S、SH7729R、SH7706、SH7720/21は、ハードウェアスタンバイモード時には、RTC用電 源端子以外の電源端子へ給電しないことが可能です。 RTC以外の電源を落とした場合、RTC以外のモジュールは電源OFF状態です。 このとき、RTC関連端子以外の端子の状態は不定になります。

SH7709S、SH7729R、SH7706、SH7720/21のRTC用電源端子は、ハードウェアスタンバイモード 以外では、RTC のみ使用する場合(ソフトウェアスタンバイモード時)にも本電 源端子を含めてすべての電源端子に電源を供給してください。

SH7727、SH7705は、対応していません。 ハードウェアスタンバイモード時とハードウェアスタンバイモード以外の両方に おいて、RTC用電源を含め、すべての電源端子へ給電を行ってください。

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
SH7705
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください