Renesas Synergy™

FAQ 103484 : フラッシュ・メモリを書き換え用ワークエリアについて質問です。

1. ユーザモードではRAMエリアの制限はありません。ユーザモードでは自由にRAMを使うことができます。

2. フラッシュ・メモリ書き換え用ワークエリアが規定されるのはブートモードの場合みです。
ブートモードの場合のみ、書き込み制御プログラムを書き換え用ワークエリアに格納する必要があります。

3. 使用できます。
ただし、以下の注意点があります。
3.の注1 オンチップデバッガを用いて開発する場合、このワークエリアをファームプログラムが使用する為、ユーザは使用できません。
3.の注2 マスクROM版では、このエリアは未使用領域となり、RAMは存在しません。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください