一番注意する必要があるのは、電源電圧と動作可能クロック・サイクル時間や動作可能な内蔵周辺I/Oの関係です。最近は、POC(パワーオン・クリア)回 路が内蔵されている製品が多くなっています。このような製品では、電源がONしてPOCによるリセットがかかってから起動する電圧は低い電圧になっていま す。また、リセット解除後の起動時間が短くなった最近のマイコンでは、メイン・システム・クロックの発振が安定する前に、内蔵発振器で動作を開始します。 このような場合には、電源電圧の立ち上がり時間を意識して初期化を行う必要があります。
次に注意するのは、信号の流れに沿って、信号の入り口側から順番に設定していくものです。こうしないと、異常な出力がでたり、誤動作を起こすことも考えられます。
それ以外では、シリアル系のクロックなどのように初期設定時にパルスが出力されないような順序で設定する必要があるものもあります。
適用製品
78K ファミリ |