Renesas Synergy™

FAQ 103246 : サンプルプログラムはありますか

現在、用意しておりますサンプルプログラムは下記の7種類です。

 

(1)H8S/2212,2218 USB-シリアル変換 ファームウェアサンプルソフト

(2)H8S/2212,2218 USB Mass Storage Class ファームウェアサンプルソフト

(3)H8S/2212,2218 USB HID Class(Mouse) ファームウェアサンプルソフト

(4)H8S/2215 USB-シリアル変換 ファームウェアサンプルソフト

(5)H8S/2215 USB Mass Storage Class ファームウェアサンプルソフト

(6)H8S/2215 USB HID Class(Mouse) ファームウェアサンプルソフト

(7)H8S/2215 Printer Class ファームウェアサンプルソフト

 

なお、本ソフトウェアは、参考ファームウェアであり動作保証するものではあり

ません。

 

そのため、お客様にて十分な実機評価を行って頂きます様お願い申し上げます。

また、サンプルプログラムに対するサポートは行っておりません。

 

 適用製品

H8S/2215
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください