Renesas Synergy™

FAQ 1006080 : オペアンプとコンパレータはどう違うのですか。

基本構成は同様ですが、次のような相違があります。

  オペアンプ コンパレータ
基本動作 増幅 比較
入力信号
出力信号
出力段の構成 プッシュプル オープン・コレクタ/ドレイン
特徴 発振しにくい 増幅動作では発振する
位相補正コンデンサ 内蔵(負帰還で発振させないため) 内蔵せず(負帰還で使用せず)
パルス応答特性比較 遅い(スルー・レートで定義) 速い(50%出力遅延で定義)

 

 

 

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
コンパレータ
CMOSコンパレータ
バイポーラコンパレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください