Renesas Synergy™

FAQ 1000579 : V850マイコンのリアルタイム出力ポートについて説明して下さい。

リアルタイム出力(RTO)機能とは、レジスタ(RTBレジスタにあらかじめ設定したデータを、タイマ割り込みの発生と同時にハードウエアで出力ラッチに転送して、外部に出力する機能です。また、外部へ出力する端子をリアルタイム出力ポートと呼びます。
RTO を使用することにより、ジッタのない信号を出力できますので、ステッピング・モータなどの制御に最適です。モータ制御のようなタイミングの制限が厳しい出 力を制御するには、内蔵のタイマ機能、 DMA機能をリアルタイム出力機能組み合わせて使用される場合があります。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください