Renesas Synergy™

FAQ 105096 : A/Dコンバータの非動作中の入力リーク電流はどれくらいですか?[2002/08/20]

以下にアナログ入力リーク電流(IIAN)の定格値を示します。

記号 項目 定格値
最小 標準 最大
IIAN アナログ入力リーク電流(注1) -5μA   5μA

注1.A/D変換器が静止した状態における、ADiINjの入力リーク電流
条件.0V≦ADiINj≦AVCC、Ta=-40℃~85℃

 

 

適用製品

32170, 32174
32171
32172, 32173
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください