Renesas Synergy™

FAQ 1010339 : リセット要因判別レジスタ(RSTFR)のHWRビット、SWRビット、WDRビットの関係は?

HWRビット、SWRビット、WDRビットはそれぞれ排他的です。
あるフラグ(例えばHWRビット)が"1"になると、その他のフラグ(SWRビット、WDRビット)は"0"になります。

 

適用製品

R8C/3x
R8C/5x
R8C/Lx
R8C/Mx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください