Renesas Synergy™

FAQ 103316 : 割り込みコントローラ(INTC)の持つNMIノイズキャンセラ機能とは、どのような機能ですか?

NMIノイズキャンセラ機能とは、NMI割り込み発生時のNMI端子のレベルをモニタすることにより、NMI端子のノイズ入力をソフトウェアで判断する機能です。

NMI端子に入力される信号のレベルは、割り込みコントロールレジスタ(ICR又はICR1)のNMILビットにより参照することができます。

使用例)NMI割り込み例外サービスルーチンにおいてソフトウェアでNMILビットを参照することにより、NMI端子に期待した入力がなされたかを判断し、所要の終了処理を行います。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください