Renesas Synergy™

FAQ 1010641 : RJK5012DPPには「-00」と「-E0」とい発注型名があります。外形寸法は微妙に違うようですが電気特性は同じですか?

RJK5012DPP の次の両製品は同じ電気的特性で、共にTO-220絶縁型パッケージですが、外形寸法に差異があります。

  • E0:TO-220FP
  • 00:TO-220FN

 

 

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください