Renesas Synergy™

FAQ 1009893 : 他社SRAMから置き換える場合、データピンの番号が異なる場合についても教えて下さい。

データピンの番号に関しましても、その番号には特に意味はございません。ただし16bit幅製品につきましては、上位I/O(DQ0~7)、下位I/O(DQ8~15)は区別頂く必要があります。
ただし、上位I/O内、下位I/O内それぞれにおいては、DQ番号を気にして頂く必要はございません。

 

 

適用製品

Low Latency DRAM
Asynchronous SRAM
Network SRAM
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください