Renesas Synergy™

FAQ 1006043 : パワーMOSFETのドレイン - ソース間の寄生ダイオードをフライホイール・ダイオードとして利用できますか?

基本的に寄生ダイオードは逆回復時間が長く高速制御には適しませんので、このような使用はお止めください。ただし、一部パワーMOS-FETでは使用保証している製品もありますので、当社営業にご相談ください。

適用製品

パワーMOSFET
一般スイッチング用パワーMOSFET
車載用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください