Renesas Synergy™

FAQ 103866 : VCC端子とAVCC端子が分離している理由は?

VCC端子とAVCC端子が分離している理由は、CPU、内部メモリ、バスなどの電源とA/D変換器の電源を分けることにより、CPU、内部メモリ、バスからのA/D変換への影響を少なくするためです。
A/D変換の精度は、AVCCが安定していないと悪くなります。VCC端子とAVCC端子を同一の端子にした場合、ポート出力などにより消費電流が急変し た際、マイコン内部のVCCが不安定になり、その結果AVCCも不安定な状態になります。なお、内部では、VCC端子とAVCC端子は接続されています。 したがって、AVCC端子にはVCC端子と同電圧を印加してください。異なる電圧を印加した場合、マイコン内部において、VCC ← AVCC、またはAVCC ← VCCの電流が流れ、故障の原因となります。

 

 

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L
M16C/56
M16C/5LD
M16C/56D
M16C/5M
M16C/57
M16C/30P
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
M16C/1N
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください