Renesas Synergy™

FAQ 103446 : ブートモード時、パワーオンリセット直後のアドレス/データバスおよびバス制御信号の状態を教えてください。

アドレス/データバスおよびバス制御信号の端子は、入出力ポートや内蔵周辺機能用の端子等とマルチプレクスされています。

ブートモード時は、MD0、MD1端子の状態に応じて、下記の端子機能が初期選択されます。

(a)MD1=0,MD0=0の場合

 MCU拡張モード2(内蔵ROM有効)の初期端子機能

(b)MD1=0,MD0=1の場合

 シングルチップモードの初期端子機能

初期端子機能については、各製品のハードウェアマニュアル中のピンファンクションコントローラ(PFC)の章を参照ください。また、初期端子状態については、各製品のハードウェアマニュアル中の付録(端子状態)の章を参照ください。

 

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7055
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください