Renesas Synergy™

FAQ 105733 : SH-4製品を使用している場合、IRL割り込みが、まれに認識されないことがあるのですが、考えられる理由はありますか?

IRL割り込みはレベルとして入力される割り込みで、割り込み要求は保持されません。したがって、IRL割り込みが入力されている期間中に、BL=1で あったり、又はBL=0にクリアしたとしても(多重割り込み)IMASKビットの割り込みレベル以下の場合、割り込み要求が検出されず割り込みを取りこぼ していた可能性が考えられます。

IRL割り込みの場合は、割り込みが受け付けられるまでIRL割り込み信号をアサートし、割り込み処理の中で割り込み要求を取り下げる(IRL端子への入力を ネゲートする)ようにしてください。

 

 

適用製品

SH7760
SH7751R
SH7751
SH7750S
SH7750R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください