Renesas Synergy™

FAQ 103216 : 0.35μmプロセス版フラッシュメモリのブートモードとユーザプログラムモードの違いはなんですか?

ブートモードは、ユーザがホストからSCIやUSB経由で書き込み制御プログラムをマイコンの内蔵RAMに転送し、フラッシュメモリを全面消去したうえで書き込み制御プログラムを実行するモードです。

ユーザプログラムモードは、ユーザが用意した書き込み/消去プログラムにより、フラッシュメモリの書き込み/消去を行うモードです。

適用製品

H8S/2678, 2678R
H8S/2668
H8S/2649
H8S/2648, 2646
H8S/2643
H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635
H8S/2633
H8S/2628
H8S/2615
H8S/2612
H8S/2378, 2378R
H8S/2368
H8S/2398, 2357
H8S/2339
H8S/2329
H8S/2319
H8S/2282, 2280
H8S/2268, 2264
H8S/2258, 2239, 2238, 2237, 2227
H8S/2215
H8S/2214
H8S/2218, 2212
H8S/2148, 2144
H8S/2140B
H8S/2138, 2134
H8S/2128, 2128S, 2124
H8S/2111B
H8S/2110B
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください