FAQ 1007122 : PORT0の 7bit目を外部割り込み要求入力として使用し、割り込み処理内で、この端子に入力された信号を P07から読み出すために、"PMC07"を入出力モードにした後、"PM07"を入力モードに設定してから、"P07"の内容を読み出そうとしても正常な値が読み出せません。

先に PMC をポート・モードにしたために出力バッファが ON してしまい、 端子で信号の衝突が発生したために正しく読めなかったと思われます。
外部割り込み端子の状態を確認したい場合には、単に PM07 を入力に設定するだけで結構です。
PMC07 は割り込み側の設定のままでポートを読んでください。

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください