FAQ 1007121 : V850E/MA1の割り込み機能で立ち上がり・立ち下がりの両エッジで割り込みがかかるように設定して使用します。 この場合、割り込み処理のなかで、立ち上がりなのか立ち下がりなのかは、 ポートの状態を確認して判断すればよろしいのでしょうか?

はい、それで結構です。
V850では、端子を兼用機能として使用している場合にも入力ポートとして端子の状態を読み出すことができるようになっております。
ただし、その場合にはPMレジスタの設定が入力ポート状態になっている必要がございます。
(V850/S では外部割り込み機能を使用する際には必ず入力に設定されているはずですので、 追加での設定は必要ございません。)

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください