Renesas Synergy™

FAQ 1004575 : ユーザーズ・マニュアル(p.53)ではWAIT信号はCLKOUTの立ち下がりでサンプリングされる、とありますが、タイミング図(p.123)やデータ・シートのタイミング図を見ると、いずれもCLKOUTの立ち上がりでサンプリングされています。説明文と図とどちらが正しいのでしょうか?

申し訳ございません。これは立ち上がりが正しい内容です。
p.53 の WAIT信号の説明が間違っております。

 

適用製品

V850E/MA1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください