FAQ 1006577 : マイコンのビット数は、なにを意味するのですか?

一般に、マイコンの内部で、1度に処理できるデータの幅をビット数で表します。

たとえば8ビット・マイコンでは、1度に8ビット演算しかできませんが、 32ビット・マイコンなら32ビット演算ができます。
つまりそれだけ32ビット・マイコンは高速処理ができるのですが、 それだけ大量のデータを1度に処理する必要のあるシステムでなければ無駄な性能となるため、 ビット数が大きければいいというわけでもありません。

なお、外部データ・バス幅が16ビットの32ビット・マイコンなど、 入出力ビット数が内部データ・バス幅より少ない製品もあります。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください