FAQ 1008674 : 電気的特性(AC,DC特性)の規格範囲を越えて使用したいので、実力値を教えてください。

そのような特定はできません。
また、電気的特性の規格範囲を越えた場合の動作は保証していません。
半導体デバイスの個々の特性には、製造ばらつきがあります。出荷検査では、規格値を保証範囲として、個々の特性がその範囲内であることを確認しているだけです。
なお、この範囲を少しでも越えると破壊する製品もありますので、必ず電気的特性の規格の範囲内でご使用ください。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください