FAQ 106441 : SH7080シリーズおよびSH7146シリーズの『E10Aフル機能対応F-ZTAT版』で評価を行なった後、F-ZTAT版で評価を行なうため、E10A-USBとの接続は36pinコネクタで接続する予定です。このとき、注意すべき点はありますか?

F-ZTAT版では、AUD機能を搭載していませんので、E10A-USBの設定でAUD機能を有効にしないでください。(E10A-USBは、起動時は H-UDIのみを使用して起動します。AUD機能を使う場合、起動後にE10A-USBソフト上でAUD設定を有効にする必要があります。)

AUD機能を有効にした場合、E10A-USB側がAUD端子をドライブしますので、SH側で信号を出力にした場合は、信号が衝突するなどの問題が発生します。

また、AUD端子はE10A-USB内部で10KΩのプルアップ抵抗処理されていますので、使用する場合は注意が必要です。

適用製品

SH7146, SH7149
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください