Renesas Synergy™

FAQ 105383 : タイマFを16ビットのタイマとして使用したいと考えているのですが、 コンペアマッチ信号によるトグル出力を行わないようにすることは可能ですか?

タイマF内のレジスタでトグル出力を行なわないようにすることは出来ませんが、 端子からトグル出力しないようにすることは可能です。 TMOFL,TMOFHと兼用しているポートのポートモードレジスタの対応ビットを0と設定して、 端子をポート端子に設定して頂ければトグル出力はされません。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください