Renesas Synergy™

FAQ 105058 : 【タイマ】 「タイマ2を停止させる場合、タイマ2のアンダフローと重ならないようにする」という注意事項について。[2004/11/15]

これは、タイマ2をPWM出力機能で使用しているときの注意事項です。
重なった場合、タイマ2で生成するPWM信号にハザードが発生する場合があります。重なる場合は、ハザードが発生しても問題ないか十分に検討してください。
PWM出力機能を使用していない場合は、重なっても問題ありません。
ただし、アンダフロー信号は出ているので、タイマ2割り込み要求フラグ(T2F)は"1"になります。 (#102160)

適用製品

4559
455A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください