FAQ 1002672 : 1次キャッシュでパリティ・エラーが発生した場合、キャッシュ・エラーしたラインはすべてハードで Invalidするのでしょうか? それとも、ソフトで Invalidする必要があるのでしょうか?

この場合、VR5000としてはパリティ・エラーを検出して通知するだけです。ハードウエアとしては、それ以上の事はおこないません。従って、後の処理はソフトで行う必要があります。

適用製品

UPD30500AS2-250
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください