Renesas Synergy™

FAQ 1007178 : uPD780024Aで、納入仕様書には発振子は 8.38MHz迄と記載されています。しかし、ユーザーズ・マニュアル(16章 シリアル・インタフェースの UART項目) にはメイン・システム・クロックの発振子は 8.386MHzまでと記載されております。0.006MHzの差が生じていますが、8.386MHzでも使用可能なのでしょうか?

可能です。
実際には 4.1943MHzの倍の 8.3886MHzまでの動作となりますが、 数値を丸めてしまったために 8.38MHzとなっております。

 

適用製品

78K ファミリ
UPD78002xA
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください