Renesas Synergy™

FAQ 1007087 : V850E/MA1のクロック発生機能について、1×fxxでのみ使用する場合には、50MHzのクロックを入力できるか?

いいえ、そのような使い方はできません。
PLLモードで X1に入力できるのは 6.6MHzまでです。
50MHzのクロックを入力することはできません。

ユーザーズ・マニュアル以下参照。

ただし、5×fxx、2.5×fxx、1×fxxのいずれかで使用する場合は、 4~6.6MHzの周波数を使用することができます。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください