Renesas Synergy™

FAQ 106229 : H8/300シリーズのROM発注に必要な書類と、その入手方法を教えてください。

H8/300シリーズのROM発注にはシングルチップマイコン仕様書/マーク仕様書/オプションリスト(オプション選択が必要なマイコンのみ)が必要で す。お客様の品種に対応した最新版のフォーマットを、ホームページからダウンロードしてください。 既にお手持ちの場合は、最新版であることを、ホームページでご確認の上、ご使用願います。

シングルチップマイコン注文仕様書/ マーク仕様書/ オプションリスト

適用製品

H8/300シリーズ ROM発注
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください