Renesas Synergy™

FAQ 103893 : M16C/60シリーズのアセンブリプログラムをM16C/80シリーズやM32C/80シリーズに流用したい。簡単にできる方法はないか?

AS308には、AS30で開発されたプログラムをアセンブルするためのコマンドオプション"-mode60"があります。
ただし、このコマンドオプションを使用しても一部の命令は置き換えができません。置き換えのできない命令については、Warningまたは、Errorメッセージが表示されますので、ソースプログラムを変更してください。
"-mode60"指定時のAS308の処理および置き換えできない命令については、AS308のユーザーズマニュアル をご参照ください。

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください