FAQ 1011704 : SHCコンパイラで#pragma asm/endasmを使用することは可能ですか。

Q : 質問

SHCコンパイラで#pragma asm/endasmを使用することは可能ですか。


A : 回答

SHCコンパイラでは#pragma asm/endasm(アセンブラ埋め込み機能)を使用することはできません。  
#pragma asm/endasmは、H8S、H8/300シリーズ C/C++コンパイラに用意されている拡張機能です。  
SHC コンパイラをご使用の場合は、#pragma inline_asmをご使用ください。   なお、SHCコンパイラV.9.04 Release 01以降を使用し、#pragma asm/endasmを記述した場合は、 コンパイル時に警告メッセージ(C1405)が出力されます。

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください