Renesas Synergy™

FAQ 1011633 : 汎用レジスタ・モード(-Xreg_mode=commonオプション指定)は22/32レジスタ・モードと何が異なりますか?

Q: 質問

汎用レジスタ・モード(-Xreg_mode=commonオプション指定)は22/32レジスタ・モードと何が異なりますか?


A : 回答

リンク時のレジスタ・モードチェック方法が異なります。
汎用レジスタ・モードはレジスタ・モードに依存しないオブジェクトのため、22レジスタ・モードのオブジェクトとも32レジスタ・モードのオブジェクトともリンクできます。
リンク時に以下の通りレジスタ・モードの混在チェックをします。「×」が混在するとエラーになるレジスタ・モードの組み合わせです。

 
22
32
汎用
22
×
32
×
汎用

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください