Renesas Synergy™

FAQ 1008264 : フラッシュ/外付けROMの再リンク機能とは、何をするためのものですか?

回答

システムによっては、書き換え/取り換えが不可能な領域(=ブート領域)に加え、 フラッシュや外付けROMといった、書き換え/取り換えが可能な領域(=フラッシュ領域)を使用することがあります。
このようなシステムでは、ブート領域上のソース・プログラムは確定している一方、 フラッシュ領域上のソース・プログラムを頻繁に変更する場合があります。
この場合、フラッシュ領域に変更があっても、ブート領域上のプログラムは再構築しないですむような機能があると便利です。
この機能を、フラッシュ領域の再リンク機能と呼んでいます。

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください