Renesas Synergy™

FAQ 103621 : DMAC転送中に、CPUからキャッシュ内の読み出しを行なう事は出来ますか?

本LSIは、内部のCPUとキャッシュメモリの間を専用の内部バスで接続されていますので、LSI内部または外部のバスマスタがバスを使用していても、キャッシュメモリからの読み出しを行なう事は可能です。

適用製品

SH7760
SH7751R
SH7751
SH7750S
SH7750R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください