Renesas Synergy™

FAQ 1008248 : V850E/ME2の内蔵命令RAM領域に、プログラム・コードを転送する際、 _rcopy4関数を使用できますか?

回答

はい、可能です。

ただし、_rcopy4関数は、V850E/ME2の内蔵命令RAM専用ではないため、
内蔵命令RAMのライト・モード/リード・モードを切り替える処理は含まれていません。
必要であれば、関数を呼び出す前後で、モード切替の処理を行ってください。

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください