Renesas Synergy™

FAQ 1006824 : uPD789177で、PWMを0で出力したいのですが、ユーザーズ・マニュアルに 「CR8n に00H を設定しないでください。PWM が正常に出力されないことがあります。」 という注意書きがあります。どうすれば良いでしょうか。

TOE8nをリセットして、ポート・モードにしてください。
CR8nに1をセットしておけば、PWMの F/Fがロウの状態で INTTN8nが発生すれば、TOE8nを制御できます。

適用製品

UPD78917x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください